请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5728工具/软件:Linux
您好:
我们使用 AM5728芯片、
我想问我是否使用 "ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin" 应该下载 gst-rtsp-server 版本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.