请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
我们正在使用 tda2x EVM 板、我们希望从 QSPI.SO 读取/写入数据、因此我们使用了 System_qspiWriteSector 和 System_qspiReadSector util 的 API。 为了写入/读取目的,我们使用了偏移 量(29U*1024U*1024U)地址。第一次,我只使用读取和写入 API 来实现这些目的。我们成功地将数据读取和写入 QSPI。为了擦除数据,我们必须使用 System_qspiEraseFull() API。
使用此 API 后、我们无法从 QSPI 进行读取和写入。
e2e.ti.com/.../QSPI_5F00_READ_5F00_WRITE.c.zipWe已附上我们的代码供您参考。
您能帮助我们使该代码适用于我们吗?
在这种情况下,任何帮助都将不胜感激。
谢谢、
Parth Modi