This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:TSC 驱动程序锁定问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637868/linux-am3358-tsc-driver-lockup-issue

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我们运行的是 BeagleBone Black 和 Kernel 3.8.13。 我们遇到了触摸屏驱动程序有时会自动锁定的问题。 我们知道这是 TSC ADC 驱动程序的已知问题、但想知道是否有某种方法可以启动驱动程序并使其再次开始响应、 或者、如果有某种方法可以弹出它并重新插入它以使其再次工作。 感谢您提供有关如何执行此操作的任何提示/想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请将您的问题直接发送至 www.beagleboard.org