请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
我想将 EDMA 添加到 IPC 示例中。EDMA 可以在 CCS 中的 SYS/BIOS 上正确使用、但 EDMA 不能在 IPC 通信(开发板系统)中正确使用。 使用 EDMA3_LLD_DRIVER 的 EDMA_TEST 例程未修改、但编号为0。
添加了 RSC_TABLE:
TYPE_DEVMEM、
0X43000000、0X43000000、
sz_1m_3、0、0、"edma_tpcc、TPTC、 TPTC""
1.我不知道在 RSC_TABLE 中添加什么
2、在 DTS 中应该是如何修改的?