This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:更改 I2C 时钟占空比

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638049/am3352-changing-i2c-clock-duty-cycle

器件型号:AM3352

您好!

是否可以更改 I2C 时钟(SCL)占空比?
还是固定在50%?

我们当前应用的 I2C 外设无法满足 AM335x 的规范
在"表7-6"I2C 时序要求"中提到->脉冲持续时间、针对快速模式的 SCL 低电平(1.3us)。

想知道是否有任何修改 I2C 时钟(SCL)占空比的选项。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM335x TRM Rev. P 中的第21.4.1.23和21.4.1.24节