This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:BeagleBone Black USB 主机崩溃

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638323/linux-am3358-beaglebone-black-usb-host-crash

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好

   Android 平台通过 USB 主机连接到 BBB (Linux BeagleBone 3.8.13-bone79 #1 SMP Tue Octe 13 20:44:55 UTC 2015 armv7l GNU/Linux、系统随附于电路板)、Android 系统在"USB Tethering"模式下工作、运行良好。

   但我继续切换"USB 以太网"按钮、有时我在 BBB 串行控制中崩溃。 然后、我必须通过重置按钮重新启动 BBB 、如下所示。

   是否有人遇到了这个问题? 发生了什么?

   谢谢。  

[1598.414717]无法处理虚拟地址 fffffff8上的内核分页请求
[1598.422390] PgD = c0004000
[1598.425263][fffffffffff8]* PgD=9fefe821、* Pte=00000000、* Ppte=00000000
[1598.431942]内部错误:Oops:17 [#1] SMP Thumb2
[1598.437202]链接的模块:RNDIS_WLAN cfg80211 rfkill g_multilibcomposite omap_rng
mt7601USTA (O)
[1598.447053] CPU:0被污染:G O (3.8.13-bone79 #1)
[1598.45343] PC 处于 MUSB 状态、并且处于 MUSB 状态
[1598.457601] LR 位于 MUSB 中断+0x65/0x64c
[1598.462318] PC:[ ] LR:[ ] PSR:800001b3
[1598.462318] sp:c084de6c ip:00000000 fp:00000000
[1598.474462] R10:de16e840 R9:00000000 R8:00000002
[1598.479993] r7:00000019 R6:00000001 R5:00000000 R4:e083ad26
[1598.486904] r3:e083ad20 r2:00000000 r1:ffffffcc r0:de174100
[1598.493814]标志:在模式 SVC_32 ISA Thumb 段内核上关闭 FIQ 的 Nzcv IRQ
[1598.501833]控制:50c5387d 表:9f584019 DAC:00000015
[1598.507913]处理 swapper/0 (pid:0、stack limit = 0xc084c240)
[1598.514278]堆栈:(0xc084de6c 至0xc084e000)
[1598.519117]集线器1-0:1.0:状态7端口1 chg 0000 evt 0002

来自[1611.438902]错误的消息:怀疑 CPU #0、khubd/19上有自旋锁闭
[1611.445035] LOCK:0xde174100、.magic:d门4ead、.owner:swapper/0/0、.owner_CPU:0
[1611.453188][ ](RELEDELOG_backtrace+0x1/0x9C)从[ ]
(do_raW_spin_lock+b9/0x114)
[1611.462882][ ](do_raW_SPIN_LOCK_0xb9/0x114)从[ ]
(_raW_SPIN_LOCK_LOCK_irqsave+0xd/0x10)
[1611.473140][ ](_raW_SPIN_LOCK_irqsave+0xd/0x10)从[ ]
(MUSB 集线器控制+ 0x1b/0x304)
[1611.483377][ ](MUSB 集线器_CONTROL+0x1B/0x304 ]
(USB_hcd_submit_hurb+0x1cd/0x564)
[1611.493529][ ](USB_hcd_submit_h话+0x1cd/0x564)、从[ ]
(USB_start_wait_话 术+0x2B/0xd0)
[1611.503759][ ](USB_start_wait_话 术+0x2B/0xd0)、来自[ ]
(USB_CONTROL_msg+0x77/0xa0)
[1611.513541][ ](USB_CONTROL_msg+0x77/0xa0)、来自[ ](hub_port_status
0x61/0xd4)
[1611.523040][ ](hub_port_status+0x61/0xd4)从[ ](hub_thread
0x1a3/0xfa8)
[1611.532278][ ](hub_thread+0x1a3/0xfa8)、来自[ ](kthread+0x6b/0x78)
[1611.540779][ ](kthread+0x6b/0x78)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x11/0x34)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请将您的问题直接发送至 www.beagleboard.org