This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:E2E 不工作时的直接通信

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638214/linux-omap-l138-direct-communication-while-e2e-isnt-working

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

在 e2e 网站出现问题时、是否可以进行直接通信(电子邮件/电话呼叫)?  (只需在一个帖子中填写整个主题、我发现用于回复答案或将答案标记为正确答案的按钮不起作用)。  我知道,你最终会因为同一个想法而有很多新的职位,这是令人厌恶的,在设置阶段,我们会非常感谢你的直接帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    这是一个临时问题。 已修复、现在您应该可以在论坛上回复。

    此致、
    Yordan