This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:J6 OSC1输入时钟是否可以使用扩频时钟?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637177/dra756-does-j6-osc1-input-clock-can-use-spectrum-spread-clock

器件型号:DRA756

您好、专家:

我们遇到 EMC 问题、需要更改 OSC0 20MHz 输入和 OSC1 19.2MHz 输入使用频谱扩展函数的时钟。

OSC0 20MHz 频谱扩展为20MHz +/- 0.25%

OSC1 19.2MHz 扩展频率为19.2MHz +/- 0.125%

比较数据表 J6 20Mhz 抖动< 0.01tc。  因此、20MHz 的抖动需要< 0.5ns

现在、频谱展频时钟 tc 从+/- 0.3ns 变为。 它满足规格要求。

但我们不知道这些时钟漫游是否会影响 J6 DPLL 性能。

您能否检查 J6是否可以使用这种扩频时钟?

此致!
韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han Tao、

    我不确定您的问题。 您可以在以下位置查看支持的内容(对于扩频):

    Jacinto6扩频时钟配置

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stan:

    感谢您的回复。

    这些 APN 是 J6内部扩频功能。

    但我的问题是用   扩频振荡器时钟替换20MHz 晶体的 J6输入时钟(引脚 AD15、引脚 AE15 X0_OSC0 XI_OSC0)。

    连接一个时钟源等时钟源。  电压客户将选择1.8V.e2e.ti.com/.../MD2_2D00_5.pdf

    此致!

    韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持扩频振荡器作为输入时钟。  

    此致
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:

    感谢您的建议。 我们将与客户就此达成一致。

    此致!

    韩涛