This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:如何在 SRIO 寄存器中配置 xamsb[1:0]?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636904/tms320c6678-how-to-configure-the-xamsb-1-0-in-srio-register

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

是否有关于如何在 SRIO 寄存器中配置 xamsb[1:0]的一些文档?  

谢谢。

此致
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪耀、

    您是否查看了 SRIO UG 的第3.15.5节 ADDR_CAPt? "当软件将所有0写入 RIO_ERR_DET (0x2008)时解锁。 这些位可由软件写入以进行调试。"

    此致、
    Garrett