This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:Profinet 项目问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637444/processor-sdk-am335x-profinet-project-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尝试加载 PROFINET 项目时出现 CCSV7错误-- Molex PROFINET v5.3.3.0。    我正在尝试加载 PROFINET_SLAVE_STACK_gcc 项目。

消息是: "C/C++ Indexer"期间发生内部错误。 断言失败:

CCSv7没有提供其他信息来帮助确定原因。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    下面是我8月份关于 Molex PN 5.3.3堆栈库项目的注释:

    导入 Molex PN 5.3.3堆栈库项目时,我能够复制 CCSv7报告的“断言失败”标记。 CCS v6和 CCS v7之间似乎存在不兼容问题。 可以使用 CCSv6.1.3毫无错误地导入 Molex 堆栈项目。 但是,正如 Molex 发行说明中所述:
    验证的目标:
    o 德州仪器(TI) SYSBIOS SDK 2.1.3.2 (SYSBIOS)

    当 Mark 尝试使用 PRU-ICCS-PROFINET 1.0.1.0时、将无法使用该工程构建。 堆栈库项目与之前的 SYSBIOS SDK 2.1.3.2有很多依赖关系。

    此致、
    Garrett