This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:看门狗计时器驱动程序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637521/rtos-processor-sdk-am437x-watchdog-timer-drivers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!
c:\ti\pdk_am437X_1_0_7\packages\ti\cSL\examples\wdtimer\wdtimer_reset_app\中的示例使用 c:\ti\pdk_am437X_1_0_7\packages\ti\cSL\src\IP\wd_timer\中的 CSL 看门狗计时器 API、但它没有针对 AM437x 的编译器开关。

这些 API 是否可用于 AM437x 看门狗?

它们是否包含在"ti.csl.aa9fg"中? 如果我尝试使用它们、则会出现"未定义引用"错误。

已安装的组件:
CCS 7.2
GCC ARM 编译器4.9.3
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core
电路板:AM437X 入门套件

此致、
Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CSL 看门狗计时器示例不适用于 AM437x。 您可以参阅 pdk_AM437X_1_0_x\packages/ti\starterware\examples\wdt 下的选项

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    该示例使用来自"startware"的代码。 是否正确地使用"软件"而不是 CSL?

    wtd.h 包含编译器无法找到的文件、因为 CCS 中未配置路径。

    另一方面、CSL 在 c:\ti\pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\CSL\src\IP\wd_timer\中具有看门狗计时器 API。 它们似乎适用于任何 ARM 器件、但似乎未包含在"ti.csl.aa9fg"中。

    此致、
    Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CSL 1、pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\CSL\src\IP\wd_timer、如果查看 src_files_wd_timer.mk、它没有 AM437x、因此"ti.csl.aa9fg"库没有这些 WDT 函数。

    "该示例使用来自"startware"的代码。 是否正确地使用"软件"而不是 CSL?
    wtd.h 包含编译器无法找到的文件,因为该路径未在 CCS 中配置。"========== >您可以在 CCS 中添加类似"./../../../../include /"的包含路径、以包含位于 ti/starterware/include 下的 WDT.h。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。
    我认为在未来的 CSL 修订版中添加 API 来处理 AM437x 看门狗计时器是一个很好的改进、因此应用程序不必参考软件。
    此致、