器件型号:TMDXEVM8148
工具/软件:Linux
您好!
在 e2e 论坛中进行搜索、我发现此主题与我的要求相匹配。
因此、根据我对本主题的理解、我想再澄清几个问题。 请尽早提供您对我下面问题的看法
Cortex M3指的是哪种处理器? 我对此感到困惑、因为我在 Mistral 硬件文档中找不到类似的内容。 我只看到 DM8184的内核 A8。 DM8148 EVM 板中的 M3芯片位于何处?
为了使此 CAPTURE_CODED 演示能够用于1080p 和720p 之外的组件输入捕获或 VGA/S-Video/Composite /DVI/HDMI 等不同输入源、我们需要修改 M3固件和 OMX Capture_Encode 示例代码(当前命令行参数不 提供选择输入源的功能)?
TI 是否提供 M3固件? 在该主题中、我看到"TI 不打算发布 M3固件二进制的源代码"作为2011年的回复。 但是、我现在想再次确认这一点。
如果 TI 不提供 M3固件、则为不同输入进行视频捕获的唯一选择是使用 v4l2驱动程序?