This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:深度睡眠模式中引脚上的外部电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638012/am4379-external-voltage-on-pins-in-deepsleep-mode

器件型号:AM4379

您好 、专家、

如您所知、Sitara AM437x/AM335x 支持深度睡眠模式、当处理器进入此模式时、PD_PER 关闭、并且接口引脚中没有电压输出、 但外部链路芯片仍应具有电源、例如以太网 phy 芯片仍具有3.3V 电源、该电压通过引脚连接 Sitara 处理器的 MAC 引脚。 当电路板从冷启动时、PMIC 可以控制 链路芯片(即 PHY)和 Sitara 处理器来避免冲突、但当处理器进入深度睡眠模式时、外部芯片的电源仍然存在、并且灌电流可能会损坏处理器、因此我们想问、在这种情况下、这些风险是否会损坏处理器?

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Yang55737"]

    如您所知、Sitara AM437x/AM335x 支持深度睡眠模式、当处理器进入此模式时、PD_PER 关闭、并且接口引脚中没有电压输出、 但外部链路芯片仍应具有电源、例如以太网 phy 芯片仍具有3.3V 电源、该电压通过引脚连接 Sitara 处理器的 MAC 引脚。

    [/报价]

    AM437x/AM335x 具有内部电源开关、这些开关被分成不同的内部电源域。 在深度睡眠低功耗模式期间、这些域将关闭以降低功耗。 请查看 AM437x TRM 第6.4节。  在深度睡眠模式期间、PMIC 的实际电源电压不会关断。 因此、I/O 引脚仍将具有电压

    [引用用户="Thomas Yang55737"]

    当电路板从冷启动时、PMIC 可以控制 链路芯片(即 PHY)和 Sitara 处理器来避免冲突、但当处理器进入深度睡眠模式时、外部芯片的电源仍然存在、并且灌电流可能会损坏处理器、因此我们想问、在这种情况下、这些风险是否会损坏处理器?

    [/报价]

    在冷启动期间、如果处理器上没有电源 并且处理器引脚被驱动为高电平、则可能会损坏处理器、这是不需要的。 请查看数据表第5.1节"绝对最大额定值"、其中列出了稳态最大值的要求。 所有 IO 引脚上的电压。 确保您还查看此参数的脚注(5)。 如果问题更多地是关于 DeepSleep 的、正如我在上面提到的、IO 导轨将不会关闭、因此不应成为问题