This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:CPSW 上的 EtherNet/IP 和 EtherCAT 主站

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637482/am3358-ethernet-ip-and-ethercat-master-on-cpsw

器件型号:AM3358

您好!

我们的客户希望同时使用 EtherNet/IP (CIP)和 etherCAT 主站。
是否可以使用 CPSW 的2个端口同时使用 EtherNet/IP 和 etherCAT 主站?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro、您好、只需确认我们是否在讨论 EtherNet/IP 的扫描器(主设备)或适配器(从设备)?

    如果是适配器、则需要两个端口。

    如果它是扫描器 、而不使用 DLR (环)、则您可能会使用一个端口。  

    您能否向我们提供有关您的用例的更多详细信息?  这将是工业协议网关吗? 哪种操作系统?

    谢谢、

    Paula  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula、

    感谢您的快速回复。
    我将确认我们的客户对您的问题。
    请等待他们的回答。

    此致、
    新义郎