This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:捕获的平台选择

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636978/tmdscsk388-platform-selection-for-capture

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件:DM8107

我使用的是 IPNC_RDK 3.9.0

我看到为 ISS 模块构建选择的平台是"TI_814X_build"

我正在尝试配置 HDVPSS 以进行捕获。  在 HDVPSS 构建的源代码中选择的默认平台为'TI_8107_BUILLE'

我是否需要更改它?

TI_814X_Build 和 TI_8107_BUILD 之间有何区别

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    这些宏被定义为执行特定于平台的初始化、例如引脚复用或外设初始化。
    DM8107与 DM38x 平台类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我可以继续针对我的应用进行 DM8107引脚多路复用和外设初始化吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nthtin、

    是的、您可以继续使用 DM8107。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anuj Kumar
    它帮助了我们