工具/软件:TI-RTOS
您好!
我有一个关于 从 SD 卡加载 Appimage 的查询。 我参考了 tda3xx 用户指南。 "3.6使用 QSPI 和 SD 引导加载"一节中提到了这一点。 我已经执行了文档中给出的步骤、但有一些 Appimage 未加载到内核中的方法。 我随附 Putty 日志波纹、请参考和指南。
请注意-我使用的是 VISION SDK 3.0
=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY 日志2017.11.07 17:29:48 =~=~=~=~=~=~=~=Δ=Δ=Δ=~=Δ=Δ=Δ=~=Δ=Δ=Δ=Δ=~~~~
TDA3xx SBL 引导
已识别15x15器件
DPLL 配置完成
时钟域配置完成
模块启用配置完成
TI EVM 焊盘配置完成
DDR 配置完成
TDA3xx SOC 初始化完成
应用程序映像下载开始
制造商 ID - 0x20
器件 ID - 0xBA
多核映像中的 Magic String 无效
有效的应用程序映像不可用
EVE MMU 配置完成
(一
32K 定时器用于测量周期、除以32K 即可得到以秒为单位的时间
复位至 SBL 初始化周期- 1739 (53.07ms)
SBL 初始配置周期- 225 (6.86ms)
SoC Init 周期- 469 (14.31ms)
DDR 配置时钟周期- 229 (6.98ms)
APP 图像加载周期- 463 (14.12ms)
从 Core 启动周期- 114 (3.47ms)
SBL 启动周期- 1502 (45.83ms)
(一
未找到 IPU1 CPU1应用、切换到 while 循环
此致、
Swapnil