This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:上电期间 SoC 处于复位状态

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637940/66ak2h14-soc-in-reset-during-power-up

器件型号:66AK2H14

您好!

在我的设计中、我使用 CPLD 来控制66AK2H14器件的复位信号。

数据表中提到、上电后长时间复位会导致可靠性问题。

所有电源启动后、CPLD 将采用100mS 的时间进行配置。 因此、仅在电源运行100mS 后、SOC 才会复位

请告诉我这100mS 的延迟是可以接受的、还是存在可靠性问题。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    数据表指出:
    "器件每次复位时间不得超过一小时、且不得超过器件通电总寿命的5%。"

    加电时100毫秒应该可以正常工作。 查看此主题:
    e2e.ti.com/.../283225

    当您将设备保持在复位状态超过1小时时、问题就会出现。

    此致、
    Yordan