This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:适用于低功耗蓝牙系统的分立式音频 DSP

Guru**** 2588495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637896/tms320c5517-discrete-audio-dsp-for-low-power-bluetooth-system

器件型号:TMS320C5517
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

TMS320C5517是否是适用于低功耗蓝牙器件的解决方案?

客户希望分立式 DSP 的最低功耗为120MIPS。

系统概述如下:

  • 小尺寸(同时考虑高集成度或分布式架构)
  • 外部可编程音频 DSP 的连接可用:假定为 I2S 接口
  • (非常)基准测试用例中的低功耗(使用 SBC 和 AAC 编解码器通过 BT 播放音乐)
  • 连接到外部 DSP IC:数字麦克风接口-无需集成到 BT 芯片组
  • 扬声器驱动器接口-要么集成在 TI 的 BT 芯片组中、要么需要使用 AD 外部音频编解码器 IC、然后将扬声器驱动器连接到该芯片组
  • 用于连接外部音频编解码器的接口:I2S 或 SPI
  • 电池将为1S1P -小尺寸  

谢谢、

Jay