This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:它可以从 PROM 还是 MRAM 引导?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637694/omap-l138-can-it-boot-from-a-prom-or-an-mram

器件型号:OMAP-L138

尊敬的所有人:

很抱歉、可能重复其他人以前提出的类似问题。 如果是、 请将我链接起来、因为我未能找到确切的帖子。

如本主题中所述、L138能否从并行接口 PROM 或 MRAM 引导?

ams.aeroflex.com/pagesproduct/datasheets/256VQLE.pdf

我的直觉是肯定的、因为他们有一个 NOR 类似的界面。 但是、由于不同的访问时序、ROM 引导加载程序驱动程序是否能够访问这些器件?

请提供建议。 提前感谢。

裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大玉

    我们仅使用 NOR 和 NAND 器件对该器件进行了测试。 通常、引导加载程序应用手册中提供了引导模式的大多数 ROM 引导加载程序限制详细信息、如下所示:
    www.ti.com/.../spraat2f.pdf

    此致、
    Rahul