This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:将 GPIO 16的方向设置为 GPIO31

Guru**** 2588495 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637751/66ak2h14-setting-direction-of-gpio-16-to-gpio31

器件型号:66AK2H14

您好!

根据66AK2H14的数据表、所有32个 GPIO 均可用作输入或输出。

但在 GPIO 用户指南(SPRUGV1- KeyStone 架构 GPIO 用户指南)中、  方向控制寄存器保留用于 GPIO16至 GPIO31、默认情况下将其视为输入。

此外、GPIO16至 GPIO32也保留了其他控制寄存器。

因此、请告诉我如何将 GPIO16到 GPIO31配置为输出。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    让我来看看这个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    KeyStone-I 器件仅支持16个 GPIO。  KeyStone-II 器件、包括66AK2H14、支持多达32个 GPIO。  似乎从未更新过 GPIO 用户指南以显示额外的16个 GPIO 位。  KeyStone GPIO UG 中 所有显示为 GPIO[15:0]映射的16位且将高16位标记为保留的32位寄存器、例如方向寄存器(DIR)、实际上是为所有32个 GPIO 映射的位。  通过查看66AK2H14的 IP 集成规格、然后查看 GPIO IP 规格、验证了这一点。  我将为此记录一个文献更正请求。

    另请注意、上面的15个 GPIO 引脚(GPIO[31:17])与 EMU[33:19]引脚复用。   位14上的芯片杂项控制寄存器(CHIP_MISC_CTL1)用于选择引脚上是否提供 GPIO 功能或 EMU 功能。

    Tom