This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637120/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

能否有人可以指导我如何在开发套件上执行指纹演示和人脸检测,因为我尝试按照 TI 官方视频中提到的步骤运行演示代码,即: 但即使在设置波特率后、终端窗口上也没有收到任何命令。 请建议调试这个环路孔并通过 tera Term 执行这个演示测试的步骤!!

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aagam、

    早期版本的 LCDK 支持 C6748上的指纹和面检测演示。 由于指纹传感器和相关固件的附加许可要求、我们必须取消对 LCDK 上的指纹传感器的配置、如下图所示:
    processors.wiki.ti.com/.../File:Block_diagram_v04.png

    您可以探索如何使用我们的第三方供应商之一使用指纹传感器创建定制设计、但 LCDK 的更新版本不再提供该设计。

    此致、
    Rahul