This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:EtherCAT 从站与 CPSW 上的标准以太网共存

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637670/am4379-coexistence-of-ethercat-slave-and-standard-ethernet-on-cpsw

器件型号:AM4379

团队、

-NDK TCP IP 堆栈中是否有一个软件示例可用于开始 EtherCAT 和标准以太网共存?
这方面的最佳起点是什么?
AM437x IDK 板可以同时支持这两者。 Processor RTOS SDK 随所有需要的软件(NDK TCP IP 协议栈和工业协议附加组件)一起提供。

我听说 NDK 确实具有一些函数表、可根据使用的硬件模块将调用映射到不同的下层。
它记录在哪里? 您能提供一个示例吗?

-是否在最新的 Processor RTOS SDK 上验证了共存性? 如果不是、是计划的、是在何时?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    >是否有软件示例可用于开始在 NDK TCP IP 堆栈中实现 EtherCAT 和标准以太网共存?

    与其他一些工业协议不同的 EtherCAT 协议不使用 NDK。 没有为这种组合准备过示例。 仅出于完整性考虑- PRU-ICSS 1支持 EtherCAT 、而 NDK 和标准以太网可支持、但以太网连接到 AM4379的 PRU-ICSS1或 CPSW。

    >这的最佳起点是什么?

    需要将 PRU-ICSS-EtherCAT 应用程序与 Processor SDK NIMU_BasicExample 合并


    > AM437x IDK 板可以同时支持这两者。 Processor RTOS SDK 随所有需要的软件(NDK TCP IP 协议栈和工业协议附加组件)一起提供。

    >我听说 NDK 确实具有一些函数表、可根据使用的硬件模块将调用映射到不同的较低层。
    它记录在哪里? 您能提供一个示例吗?

      安装 Processor SDK 后、TI 网络开发者套件(NDK) v2.25用户指南、TI 网络开发者套件(NDK) v2.25 API 参考指南和网络开发者套件(NDK)支持包以太网驱动程序设计指南将安装在 NDK 文档目录中。 其默认位置为 C:\ti\ndk_version\docs

    >是否已在最新的 Processor RTOS SDK 中验证共存性? 如果不是、是计划的、是在何时?

    目前尚未计划 EtherCAT 和 NDK 的组合示例。

    EtherCAT 可从 http://www.ti.com/tool/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 获取

     如 PRU-ICSS EtherCAT 从站用户指南中所述、该版本 PRU-ICSS EtherCAT 从站01.00.04.02不使用最新版本的 Processor SDK PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X 04_01_00_06。

    相反、它使用 适用于 AM437x 4.0.0的 Processor SDK RTOS。 可通过访问最新版本 http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM437X 找到此版本的 Processor SDK 。 选择"Get Software" for Processor-SDK-RTOS-AM437X。 然后向下滚动到上一版本部分。 有一个指向 Processor-SDK-RTOS-AM437x 4.0 的链接。

    请注意、每个 Processor SDK 版本都使用特定版本的 CCS。  此版本使用 CCS 7.1.0.00016 本网页中包含了此版本在线安装的链接。 如果需要、您还可以使用 离线安装、该安装可从 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS 获取

    CCS 的安装说明包含在 Processor SDK 入门指南中。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide。

    处理器 SDK 软件包 还将安装和使用 NDK_2_25_01_11、BIOS_6_46_05_55和 xdctools_3_32_01_22_core

    David

    适用于 AM437x 的 Processor SDK RTOS 4.0.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢您的澄清。

    对于其他工业协议、我们计划提供一个 NDK 同时管理标准以太网和工业协议的示例?

    提前感谢、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    提供产品开发建议和了解产品开发计划的最佳方式将由您的 TI 代表提供。 他们能够在论坛上更深入地讨论这些主题。

    David