This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:Starterware 示例

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637043/tms320c6747-starterware-examples

器件型号:TMS320C6747

一些 C6748 Starterware 示例的端口连接到 C6747。 在 Spectrum Digital 板上进行了轻微测试。 该板随 CCS 3.3一起发布。 这些示例也使用3.3。 CCS 3.3允许在一个目录中有多个项目。 每个项目将不会使用目录中的所有代码。

不支持。

e2e.ti.com/.../starterware_5F00_c6747.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    我的帖子并不是要查询的。 对于那些要求 C6747 Starterware 的人、我在 C6747上发布了一些 C6748 Starterware 的端口。 我应该在我原来的帖子中更清楚地说明这一点。

    无需反馈。

    诺曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺曼

    非常感谢您与更大的 TI E2E 社区分享您的 Starterware 移植工作。 针对 C6748用户提供的 Starterware 代码库支持是 C6747基准中缺少的软件产品、因为 TI 正式仅支持 C6747器件的 CSL 基准和 RTOS LLD 基准、因此我相信这将是用户的良好起点 希望使用此基线。

    您在 TI E2E 论坛上的回答为 TI 器件的用户提供了宝贵的技术见解。 再次感谢您成为我们论坛上的宝贵社区贡献者、并帮助用户解决使用 TI 器件进行设计时遇到的问题。

    此致、
    Rahul