This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:如果 BOOTDELAY 为0、则停止自动引导

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637799/j6evm5777-stop-autoboot-in-case-when-bootdelay-is-0

器件型号:J6EVM5777

我们正在尝试使用 Anroid 0增加引导性能、我们尝试的其中一项操作是将引导程序中的引导延迟时间设置为0 (CONFIG_BOOTDELAY 0)。 问题是、使用此修改后、引导加载程序不允许我们停止自动引导。  我们尝试了多种操作 Ctrl+c、更改切换选项、使用 dd 将零写入 MTD 设备、插入带映像的 SD 卡并重新引导...

解决此问题的正确方法是什么?  

我们的开发基于带 Android O 的 Vayu EVM XC5777X 修订版 G3板(6AA.1.0_Engineering_Drop)。

此致、

Tihomir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tihomir、

    您能否尝试在 U-boot 中启用 CONFIG_ZERO _BOOTDELAY_CHECK 选项(请参阅 /README.autoboot)并查看这是否有用。

    此致、
    Yordan