This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:中断编号表

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637773/rtos-tda3xevm-interrupt-number-table

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

我想知道是否有任何中断编号表可用于 TDA3xx,我的目的是为 TDA3xx 中的 GPIO 引脚设置中断,我找不到有关我们需要使用的中断编号的正确详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅表21-4。 器件 TRM 中的 GPIO 硬件请求。 然后、您还可以参阅21.4.6.1中断请求生成部分。

    谢谢、
    Alex