This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:TDA3xEVM 板中的 PWM 生成示例程序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637604/rtos-tda3xevm-pwm-generation-example-program-in-tda3xevm-board

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

在 TDA3x EVM 板中是否有 PWM 输出生成示例,我的要求是生成 PWM 输出以进行显示亮度控制,我在任何地方都找不到这方面的示例。 您能在这方面为我们提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM 示例在 VSDK 2.12或更低版本的 Starterware 包中提供、或在 VSDK 3.0或更高版本的 PDK 包中提供。 您使用的是哪个 VSDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 VSDK 3.1,您能否在 VSDK 3.1中指定路径。 我找不到任何 PWM 示例。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它采用 VSDK @ PDK 的 PDK 封装 \packages\ti\cSL\examples\ePWM\ePWM_Duty_cycle_test_app
    有关 该示例的详细信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../PDK_TDA_CSL_User_Guide。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sivaraj,

    感谢您的帮助,我尝试使用"make"命令构建 PDK 示例程序,但在 ePWM_Duty_cycle_test_app 内部不会生成 appimage。 我们还需要配置什么。 请就此向我提供帮助

    我还使用 make -s 示例进行编译,但 appimage 不会生成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surendar、

    可执行文件在" /packages/ti/binary "文件夹。

    对于'ePWM_Duty_cycle_test_app'示例、该二进制文件将在" /packages/ti/binary/csl_epwm_duty_cycle_test_app/bin 目录下运行。

    此致、

    Ankur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ankur,

    我可以在" /packages/ti/binary/csl_epwm_duty_cycle_test_app/bin”文件夹,但未生成 appimage。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Surendar、

    默认情况下、不会为包括'CSL_ePWM_Duty_cycle_test_app'在内的所有示例生成 appimage。

    您可以按照 SBL 用户指南第3节中提供的步骤进行操作,网址为" /packages/ti/boot/sbl_auto/docs/SBL_UserGuide.pdf 生成"appimage"。

    此致、
    Ankur