This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3 Vtt 稳压器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637711/am3352-ddr3-vtt-regulator

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS51200

您好!

是否必须将 DDR3终端稳压器(例如 TPS51200)用于点对点 DDR3拓扑(例如单个 x16 DDR3 IC)?
我认为使用终端稳压器并非强制性要求;因为数据表中的图7-48显示了这种情况。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图7-48显示了使用一个不带 Vtt 终端的16位 DDR3器件的16位 DDR3接口。 在这种情况下、不使用终端电阻器或稳压器。 但注意到第7.7.2.3.3.9节评论:

    "图7-48提供了一个示例 DDR3原理图、其中包含一个在地址和控制信号上没有 VTT 终端的16位 DDR3存储器器件。 典型的 DDR3点对点拓扑可在没有 VTT 终端的情况下提供可接受的信号完整性。 在实施此拓扑之前、应使用特定的 PCB 设计详细信息执行信号完整性分析、从而验证系统性能。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、您好!

    感谢你的答复。

    一切都很清楚。

    此致、

    Nomo