This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EX17EVM:TDA2EX:CPU 复位时 IPU2内核 C0和 C1变量初始化

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637381/compiler-tda2ex17evm-tda2ex-ipu2-core-c0-and-c1-variable-initialization-on-cpu-reset

器件型号:TDA2EX17EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们使用的是 TDA2EX IPU2多核。 我们使用 CCS 7.1.0、因为所有变量都在系统复位时初始化。 能否提供 CPU 复位时初始化变量的方法?

此致、

Bhagyashri Rathod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用 Vision SDK? 在通过 CCS 进行目标连接时、VISION SDK GEL 脚本将为您初始化内核。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    是的、我们使用的是 Vision SDK。 在目标位置、通过 CCS、VISION SDK GEL 文件初始化内核一次、有两个复位选项:CPU 复位和系统复位。 在调试期间、我们遇到了 CPU 复位时变量初始化的问题。 变量仅在系统复位时初始化。 我们希望在 CPU 复位时初始化变量。 请提供有关 CPU 复位时变量初始化的详细信息。

    此致、
    Bhagyashri Rathod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagyashri、

    在启动用例之前、您可以初始化所需的变量。 您是否还需要应对其他限制?

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    我们已经针对内核复位准备了自己的启动功能。 在 CPU 复位时、我希望初始化启动函数中的变量。 是否有任何包含启动初始化的示例应用? 请提供有关启动期间变量初始化的详细信息。

    此致、
    Bhagyashri Rathod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagyashri、

    main ()是复位后调用的函数、它在 vision_sdk\apps\src\conus\main_app\tda2ex\ipu2\src\main_ipu2.c 中实现 请在此处调用您的函数、以初始化所需的全局变量。 请确保您的函数较短、因为引导时间取决于每个内核的初始化。

    此致、Sujith