This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS:对 Sitara 的非 TI RTOS 支持

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637514/rtos-ti-rtos-non-ti-rtos-support-for-sitara

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我计划将标题中提到的处理器之一与 RTOS 配合使用、并想知道它们是否支持 RTOS、而 TI-RTOS 不支持 RTOS。 我想使用 FreeRTOS 等裸机 RTOS、而不是 TI-RTOS 等基于 Linux 内核的 RTOS。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的帖子移至正确的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此论坛仅支持 TI 发布的 Sitara 处理器 SDK。 有关第三方操作系统支持、请联系相应的软件供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以补充、AM335x 和 AM437x RTOS SDK 包含一个名为"Starterware"的文件夹、其中包含可用于裸机编程的低级驱动程序。