This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:EVM 引导指南

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637338/tda2sx-evm-boot-guide

器件型号:TDA2Sx

您好,专家

我今天有一个 TDA2SX EVM CPU 板。我用 HDMI 显示器连接了它并为 EVM 板供电,但显示器上没有显示任何信息。

我应该下载任何类型的固件来对闪存进行编程、还是将 Linux OS 下载到 SD 卡以引导 EVM 板?

您能帮我提供有关此 EVM 板的引导指南链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 TDA2x EVM 用户指南
    www.ti.com/.../sprui51.pdf

    您还使用哪款 SDK? 请检查 VisionSDK 安装中 docs/目录下的 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我‘s 查看过此用户指南、但似乎没有安装任何类型的软件的通知、因此我现在没有安装软件或 SDK。我想此 EVM 板可以启动并在显示器上显示出厂配置。 如果我错了、请纠正我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我想添加一个问题:工厂测试后、引导软件是否已编程到 NAND 闪存或 NOR 闪存?