This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2H12:"K2H 的快速入门指南- EVM "要实现快速产品开发?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188791/faq-66ak2h12-quick-start-guide-for-k2h---evm-to-enable-a-quick-product-development

器件型号:66AK2H12
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCCStudio

您好!

您是否会提供" K2H - EVM 快速入门指南"以实现快速产品开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K2H-EVM 快速入门指南

    简介:

     主常见问题解答文档 将帮助您了解 K2H  -使用 K2H  (EVM)与 SDK 的处理器器件的功能和特性。 浏览这些常见问题解答列表将帮助客户获得有关 K2H -EVM 的良好实践体验、并有助于更顺畅、更快速地导航至其定制产品开发。

    A

    无功能

    F

    预留出厂编程

    B

    1次按压:安全关闭 SOC;
    在0.5秒内按2次:热复位;
    3次按压、0.5秒:完全复位;

    4次按压、持续0.5秒:取消重置

    G

    用于 BMC 现场更新的 MCU 复位跳线

    C

    COM2:SoC UART 控制台

    h

    用于引导配置的 DIP 开关:

    0001:无引导/JTAG DSP 小端启动模式

    0010:NOR SPI 引导

    D

    COM1:MCU UART 控制台

    在 USB 接口中提供2个控制台端口(与“C”和“D”相同)

    e

    预留出厂编程

    j

    MCU 复位:复位微控制器并将复位整个电路板

    内容列表

    为获得无麻烦的体验、用户需要按顺序执行这些步骤

    如何运行 K2H EVM 的开箱即用演示。

       ---请下载并按照下面快速入门指南中提供的说明和连接设置进行操作。

    e2e.ti.com/.../EVMK2H_5F00_QSG_5F00_v0-4.docx

     

    ARM 端: ( Linux )  

    1. 最新的 Linux SDK (软件开发套件)--
      1. 包含软件驱动程序示例、软件应用程序示例、演示
    2. 使用 Linux SDK 和 K2H EVM --
      1. 如何构建 u-boot
      2. 如何刷写 u-boot
      3. 如何构建 Linux
      4. 如何使用 NFS 引导 Linux

    DSP 端:( RTOS ) 和 ARM 端:( 基于 SYSBIOS 的 RTOS -(非 Linux)))  

    • (IDE)集成开发环境--
      1. CCS–Code Composer Studio 9.3
    • 设置开发环境以及 EVM 板与开发 PC 之间的连接。
    • 使用脚本生成基于 CCS 的 PDK 示例。
    • 如何创建"目标配置"并与 K2H EVM 的 DSP/ARM 内核进行"测试连接"。
    • 如何在 K2H - EVM 上运行示例

    --------

    1.最新的 Linux SDK–

    有许多版本的 Linux SDK 可用于 K2H 处理器。 编写本文档时、这是最新的。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       SDK 名称- PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 06_03_00_106

       下载链接- https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2HK/latest/index_FDS.html

    ========================================================================================================================================================


    对于较旧版本的 SDK,请单击上面链接中的“View-All-Versions”,并从以下位置下载: //www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-K2H

    请确保 K2H -EVM 的版本号与 SDK 版本相匹配。

    2.利用 Linux SDK 和 K2H EVM --

    1. 如何构建 u-boot:  
      1. [常见问题解答] 66AK2H12:EVMK2H U-Boot 构建-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    2. 如何将 u-boot 刷写到 SPI-NOR 中:  
      1. [常见问题解答] 66AK2H12:适用于 K2HK 系列器件的 CCS U-Boot 闪存-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    3. 如何使用 TFTP 从 U-Boot 控制台/终端刷写/更新 U-Boot  
      1. [常见问题解答] 66AK2H12:适用于 K2HK 系列器件的 U-Boot 闪存-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    4. 如何构建 Linux:  
      1. [常见问题解答] 66AK2H12:Linux 从处理器 Linux SDK 构建-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    5. 如何使用 NFS 引导 Linux
      1. [常见问题解答] 66AK2H12:K2HK 系列处理器的 Linux 刷写步骤-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    ----------------------

    DSP 端:( RTOS ) 和   ARM 端:( 基于 SYSBIOS 的 RTOS -(非 Linux)))  

    最新的 SDK–

    有许多版本的 SDK 可用于 K2H 处理器。 编写本文档时、这是最新的。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           SDK 名称- PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 06_03_00_106

       下载链接- http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2H /latest/index_FDS.html

    ========================================================================================================================================================


    对于较旧版本的 SDK,请单击上面链接中的“Previous Versions (以前的版本)”,或 从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-K2HK

    请确保 K2H -EVM 的版本号与 SDK 版本相匹配。

    2.the (IDE) Integrated Development Environment–

    由于 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 06_03_00_106 经测试可在 CCS 版本9.3.0.00012中成功运行而不会出现任何错误、因此建议用户坚持使用此 CCS 版本。

    但是、用户可以选择使用更高版本的 CCS。 如果在将兼容版本的 CCS 与 SDK 配合使用时遇到错误、TI 无法保证解决方案。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    IDE 名称- CCStudio_9.3.0.00012

    下载链接- www.ti.com/.../9.3.0.00012

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    4.如何使用具有 IDE 和 EVM 的 SDK

    4.a)如何生成基于 CCS 的 PDK 示例。 --用于 ARM 内核和 DSP 内核  

    [常见问题解答] 66AK2H14:如何为66AK2H14 - K2H EVM 生成 CCS PDK 示例? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    4.b)如何设置开发环境并在 EVM 和开发 PC 之间建立连接。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    如何在 K2H EVM 上创建"目标配置"和进行"测试连接"

         常见问题解答链接- [常见问题解答] 66AK2H12:适用于 K2H 的 CCS 中的目标配置-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     如何在 K2H EVM 上加载和运行 DSP GEL 文件

    常见问题解答链接- [常见问题解答] 66AK2H12:在 K2H EVM 中加载 GEL 文件(DSP 和 ARM 内核)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     如何在 K2H EVM 上加载和运行 ARM GEL 文件

    常见问题解答链接-[常见问题解答] 66AK2H12:在 K2H EVM 中加载 GEL 文件(DSP 和 ARM 内核)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    4.c)如何在 K2H EVM (DSP 内核)上运行 UART 示例?

    [常见问题解答] 66AK2H12:DSP 内核中 K2H EVM 的 UART 示例-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    4.d)如何在 K2H EVM (ARM 内核)上运行 UART 示例?

    [常见问题解答] 66AK2H14:UART ARM 项目-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    其他重要链接和资源

    K2H - EVM

    购买地点: http://www.ti.com/tool/evmk2h (此链接正在验证中)

    原理图和其他硬件文档: https://www2.advantech.com/Support/TI-EVM/EVMK2HX_sd.aspx

    K2H 处理器:  

    关于 K2H 处理器的功能和特性- 产品文件夹: https://www.ti.com/product/66AK2H12

    2. 订购地点 : https://www.ti.com/product/66AK2H12#order-quality

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2h12.pdf

    技术文档- https://www.ti.com/product/66AK2H12#tech-docs

    5.设计和开发: https://www.ti.com/product/66AK2H12#all

      软件- https://www.ti.com/product/66AK2H12#software-development

      硬件- https://www.ti.com/product/66AK2H12#hardware-development

    6.如果您对质量、封装或订购 TI 产品有疑问、请参阅 TI 支持 ​​​​​​​​

    7.要在 E2E 论坛上发布技术查询、请访问 :(+) TI E2E 支持论坛

    此致

    Shankari G