This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:Linux 内核启动时间

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188309/am3351-linux-kernel-boot-time

器件型号:AM3351

尊敬的 TI 团队:

内核4.4。 EOL、我们必须更新它、我们希望继续使用5.10。

但使用内核5.10。 启动时间加倍! 例如、customize_machine 现在需要~3秒

我比较了不同的内核和 SOC、这种影响仅对 OMAP2有何影响?

这种额外的启动时间对于我们的工厂来说是不可接受的!

此致、

Lukas

e2e.ti.com/.../am3351_2D00_boot_2D00_time.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我将看一下 custom_machine()的启动时间,然后返回给您。

    您使用什么工具来生成良好的引导时间图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    见第26页: opdenacker-timing-boot-time-reduction-techniques.pdf

    供参考、我们找到了 customer_machine 的解决方案 [v2、00/17]重新考虑 FW_devlink 以显著缩短启动时间

    仍然打开的是 tracer_init_tracefs 时间。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您的提示。 我使用 initcall_debug、但不知道有一个工具可以从中生成图形。

    您是否有具有 FW_devlink 修复程序的 custom_machine()的新时间测量?

    Tracer _init_tracefs()是内核跟踪模块的一部分。 是否应在内核版本构建中禁用 CONFIG_追溯、引导时间在这种情况下很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 CONFIG_靠 模、但为什么现在需要更长的时间?

    e2e.ti.com/.../am3351_2D00_boot_2D00_time_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、我只在需要调试时打开内核跟踪。

    您可能需要对其进行调试、以了解哪些子例程需要更多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我们将进行更多的调试、并计划 b 将关闭跟踪。

    谢谢、

    Lukas