This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:AES 加密加速器问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637084/linux-beaglebk-aes-crypto-accelerator-issue

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

我遇到与 BeagleBone Black 上的 AM335x 类似的问题: e2e.ti.com/.../2203130

与软件相比、OpenSSL 基准显示在运行硬件加密开发引擎时每秒处理的字节数更少。  CPU 使用率较低。  我想确认 AM335x 上的加密内核的运行速度比处理器时钟慢、因此我可以在我的研究中记录一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加密专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、AM335x 加密硬件块(AES 和 SHA)在 L3时钟上运行、对于 OPP100、该时钟为200MHz。

    有关详细信息、请参阅 AM335x 数据表

    www.ti.com/.../sprs717j.pdf