This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:焊球和过孔通道尺寸

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637495/am5708-balls-and-via-channel-dimensions

器件型号:AM5708

大家好,  

您 能不能混淆 焊球尺寸和过孔 尺寸?  

我找不到 合适的文档  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    包装信息似乎尚未发布。 我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    Biser 正在检查 Web 中的文档缺少此信息的原因、请检查您有权访问的内部网站、我已将其加载到该网站;如果有问题、请通过电子邮件发送给我。