This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:内核启动失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637164/linux-am5728-kernel-start-fails

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMP102

工具/软件:Linux

您好,  

   我们尝试使用 SDK 04.01.00.06在 AM5728定制板上启动 Linux。

我首先被 u-boot 打动,当我在   am57xx_evm_defconfig 文件中添加 CONFIG_SPL_LOAD_FIT = y 时,它进一步启动了内核,但在这条日志行之后。

[3.082973]   tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
[3.088403]   tmp102:0-0048探测器失败,错误-121

 它会抛出一些错误并停止。

 我在引导过程中附加了错误日志。

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致

        Aslam

e2e.ti.com/.../boot_5F00_error_5F00_log.txt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam、

    Linux 内核引导日志中出现的与温度传感器 tmp102的 i2c 通信相关的第一个错误不会导致内核崩溃。 尝试从 DTS 文件中删除 tmp102节点。
    我怀疑崩溃是由 mcasp3上连接的外围设备引起的(请参阅"omap_hwmod: mcasp3:_wait_target_ready failed:-16"日志消息)。
    我建议您检查 mcasp3上连接的外围设备。 然后检查其配置并将其发布到线程中。
    还应在以下网址查看类似问题的说明:
    e2e.ti.com/.../475372


    BR
    Tsvetolin Shulev