This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM、我们能否将 VHWA DMPAC 从 MCU2_1移动到 MCU2_0

Guru**** 2550700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188664/tda4vm-tda4vm-can-we-move-vhwa-dmpac-from-mcu2_1-to-mcu2_0

器件型号:TDA4VM

我希望看到问题的答案附带了一个小问题

但我没有权限

请解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下常见问题解答吗?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035632/faq-tda4vm-how-to-move-dmpac-to-mcu2_0-or-other-r5f-core

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找此 TT 所附的补丁。

    e2e.ti.com/.../8284.TIOVX_5F00_DMPAC_5F00_On_5F00_MCU2_5F00_0.zipe2e.ti.com/.../8358.Vision_5F00_Apps_5F00_DMPAC_5F00_On_5F00_MCU2_5F00_0.zipe2e.ti.com/.../4544.DMPAC_5F00_moved_5F00_from_5F00_mcu2_5F00_1_5F00_to_5F00_mcu2_5F00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了

    tivx_platform_psdk_j7.h TIVX_make_target_ID (TIVX_CPU_ID_IPU1_0 -> TIVX_CPU_ID_IPU1_1)

    whw_cfg.h #define HWA M2M_MSC_UTC_ID UDMA_UTC_ID_VPAC_TC1 -> UDMA_UTC_ID_DMPAC_TC0

    编辑 MCU2_1以添加静态库

    vision_app_init.sh

    MCU_2_1初始化失败  


    [MCU2_1] 7.483139 s:MEM:初始化... 完成了!!!
    [MCU2_1] 7.483157 s:FVID2:初始化... !!!
    [MCU2_1] 7.483208 s:FVID2:初始化... 完成了!!!
    [MCU2_1] 7.483233 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU2_1] 7.483263 s:IPC:8个 CPU 参与 IPC!!!
    [MCU2_1] 7.490082 s:IPC:初始化... 完成了!!!
    [MCU2_1] 7.490139 s:应用程序:与7个 CPU 同步... !!!
    [MCU2_1] 12.610244 s:应用程序:与7个 CPU 同步... 完成了!!!
    [MCU2_1] 12.610282 s:REMOTER_SERVICE:INIT... !!!
    [MCU2_1] 12.611792 s:REMOTER_SERVICE:INIT... 完成了!!!
    [MCU2_1] 12.611852 s:VHWA:VPAC Init…… !!!
    [MCU2_1] 12.611877 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 290 state=2
    [MCU2_1] 12.611983 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_1] 12.612013 s:VHWA:LDC 初始化... !!!

    [MCU2_1] 12.617077 s:VHWA:LDC 初始化... 完成了!!!
    [MCU2_1] 12.617118 s:VHWA:MSC Init... !!!

    [MCU2_1] 12.629212 s:VHWA:MSC Init... 完成了!!!
    [MCU2_1] 12.629249 s:VHWA:NF 初始化... !!!
    [MCU2_1] 12.630869 s:VHWA:NF 初始化... 完成了!!!
    [MCU2_1] 12.630908 s:VHWA:VISS Init…… !!!

    [MCU2_1]  12.630908 s:VHWA:VISS Init…… !!!
    [MCU2_1] 12.632967 s:[ERROR] CQ 环分配失败!!!
    [MCU2_1] 12.633048 s:[ERROR]通道资源分配失败!!
    [MCU2_1] 12.633174 s:[ERROR] RM PSIL 写入失败!!!
    [MCU2_1] 12.633208 s:[ERROR] PSIL UTC 拆卸失败!!
    [MCU2_1] 12.633243 s:[ERROR] UDMA UTC 禁用失败!!
    [MCU2_1] 12.633369 s:[ERROR] RM PSIL 读取失败!!!
    [MCU2_1] 12.633408 s:[ERROR] PSI UTC 目标线程 RT 禁用失败!!!
    [MCU2_1] 12.633605 s:[ERROR] RM PSIL 读取失败!!!
    [MCU2_1] 12.633642 s:[ERROR] PSI UTC 目标线程禁用失败!!!
    [MCU2_1] 12.633683 s:[ERROR] UDMA 通道解析失败!
    [MCU2_1] 12.633729 s:[ERROR]免费资源失败!!!
    [MCU2_1] 12.633932 s:[ERROR] RM PSIL 读取失败!!!
    [MCU2_1] 12.633968 s:[ERROR] PSI UTC 目标线程 RT 禁用失败!!!
    [MCU2_1] 12.634140 s:[ERROR] RM PSIL 读取失败!!!
    [MCU2_1] 12.634175 s:[ERROR] PSI UTC 目标线程禁用失败!!
    [MCU2_1] 12.634214 s:[ERROR] UDMA 通道解析失败!!
    [MCU2_1] 12.634253 s:[ERROR]免费资源失败!!!
    [MCU2_1] 12.634349 s:VHWA:错误:VISS Init 失败!!!

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是 、上面的补丁用于将 DMPAC 移至 MCU2_0。 而错误显示在 MCU2_1上 VISS 失败。 修补程序不会更改 VPAC 的任何内容。 VPAC 仍应在 MCU2_0上运行。

    是否在 MCU2_1上启用/移植 VPAC?  

    此致、

    Brijesh