This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1187416/am625-am625

器件型号:AM625

尊敬的先生:

我设计了两组类型 A USB2.0。 SoC_USB1 (J15端口)正常工作、但 SoC_USB0 (J16端口)未通过测试、我注意到该端口用于 EVM 板中的 Type C。 是否需要更改任何设置?

请将我的原理图作为附件查看。

e2e.ti.com/.../TYPE-A.pdf

王千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Wang

    感谢您的查询。

    我要分配给 USB 专家。

    请期待一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    是否有任何反馈?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Wang

    感谢您的检查。

    我已将该主题分配给 USB 专家。 让我跟进。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是否可以附加 Linux 引导日志?

    Linux 控制台上的'lsusb'命令输出是什么?

    您是否在电路板器件树中为 usb0节点设置了"dr_mode ='host';"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    1。 是否可以附加 Linux 引导日志?

    如何查看日志?

    2. Linux 控制台上的'lsusb'命令的输出是什么?

    如何检查?

    您是否在电路板器件树中为 usb0节点设置了"dr_mode ='host';"?

    我们没有进行任何更改,直接使用  tisk-default-image (am62xx-evm-08、03、00、19版本),它是否已设置?

    王千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    [引用 userid="232646" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1187416/am625-am625/4477838 #4477838"]

    您是否在电路板器件树中为 usb0节点设置了"dr_mode ='host';"?

    我们没有进行任何更改,直接使用  tisk-default-image (am62xx-evm-08、03、00、19版本),它是否已设置?

    [/报价]

    这可能是问题所在。 EVM 的 defaule SDK 映像将 dr_mode 设置为"org"、因为 EVM usb0端口通过 Type-C 连接器在双角色模式下工作。 但是、您的电路板设计使用 b0为仅主机模式、因此您需要在电路板器件树中将 USB0 dr_mode 设置为"主机"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    谢谢!

    王千斤顶