This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM 处理器设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637134/arm-processor-design

请建议合适的电路板设计

该电路板是全新的电子平台、也是测试实验室模型的基础。 它配备了强大的 Arm 微处理器、最好是协处理器它将处理器的软件可编程性与硬件可编程性相结合、从而实现无与伦比的系统性能和灵活性水平。 慷慨的100百万像素存储器可实现光谱的板载存储和定制编程。

它必须配备2个不同的 AD 转换器、以确保每种检测器的最佳性能。

该板将具有2个通信端口:高速 USB3.0和千兆位以太网。

此外、板载还可能具有 HD26数字 I/O 连接器、此连接器具有13个可编程数字 I/O 端口、2个模拟输出端口和2个模拟输入端口。 该连接器与 I/O 连接器兼容。


微处理器:最好是具有协处理器的32位 Arm

存储器:100百万像素

模数转换器16位、2通道视频信号/16位、高端-低噪声(取决于检测器)

μs 时间> 2 μ s–10分钟(取决于探测器)

数据传输速度:1.1ms/扫描2048像素(USB3.0)或3.8ms/扫描2048像素(ETH)

USB 接口3.0高速、5Gbps

以太网接口千兆以太网、1Gbps

数字 IO:HD-26连接器、2个模拟输入、2个模拟输出、13个数字双向、触发器、 同步、频闪灯、激光

电源:默认 USB3.0电源,500mA 或12VDC,反极性保护,300mA

Rgds
甘地
Raj Overseas
艾哈迈达巴德
09824471252