This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:SD 卡引导问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637402/linux-am3352-sd-card-boot-questions

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

         我们制作了一个具有 AM3352processor、1GB DDR3和512MB NAND 闪存的定制板。 我们使用的是 AM335x-EVM-Linux-RT-SDK-src-04.00.00.04.tar.xz 和 Arago-base-tisdk-image-BeagleBoard.ubi。 创建了包含分区的 SD 卡、

  • 引导- FAT
  • rootfs - ext4   

并复制了 SD 卡引导目录中的 MLO、u-boot.img 文件。  

1.如何制作 uEnv.txt 以及复制文件的位置?

2.在何处复制 SD 卡中的 zImage 和 dtb 文件?

3.英寸  

4.您能否共享 AM335x 的 SD 卡准备文档?

此致、

Avinash N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、您好!

    将 MLO、u-boot.img 复制到 boot - FAT、将 AM335x-EVM-Linux-RT-SDK-src-04.00.00.04.tar.xz 提取到 rootfs - ext4。 将 zImage 和 dtb 文件复制到 rootfs - ext4 /boot 目录。
    您可以在此处找到处理器 SDK SD 卡准备页面

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    您能否提供样片 uEnv.txt 以供参考?

    此致、

    Avinash N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读 帖子。 支持 uEnv.txt、但首选 uboot.env 二进制格式、因为 SDK 8。