This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2G02:在嵌入式 Linux 上安装区域设置

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637053/linux-66ak2g02-installing-locales-on-embedded-linux

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 K2G 评估模块、它具有 Linux 版本4.4.41。 我正在使用 google Assistant python SDK、当我尝试对器件进行身份验证以访问 google Assistant API 时、我会遇到以下错误:  

FileNotFoundError:[errno 2]没有这样的文件或目录:'locale'

我猜问题是板上的 Linux 没有安装语言环境。 我已经做了一些关于如何安装语言环境的研究、几乎所有建议都使用此 Linux 上不可用的 apt-get 或 dpkg、但没有任何帮助。 有没有关于如何在系统上安装语言环境的建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将很快更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    K2G 板和 TISDK 使用 Yocto。 此主题:
    e2e.ti.com/.../544832
    讨论如何在 Yocto 上安装区域设置。

    此致、
    Yordan