This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:在 EVMK2H 的 Ubuntu 主机上安装 FTDI USB 驱动程序时出错

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637366/evmk2h-error-when-installing-ftdi-usb-driver-on-ubuntu-host-for-evmk2h

器件型号:EVMK2H

大家好、

我正在尝试使用以下指南在运行 Ubuntu 16.04 (64位)的 PC 主机上安装 FTDI USB 驱动程序

http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

但是、 执行时出现以下错误:"/usr/local/lib/libftd2xx.so:file not recognized:file format not recognized (:无法识别文件格式:无法识别文件格式)":make -B  

请给我一些建议以解决该错误。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些是 TI 不支持的第三方库。

    我可以从您发布的错误中看出、您是否拥有访问/usr/local/lib 目录的正确权限。

    同样、我们无法支持这一点、因为它不是由 TI 开发的。

    此致、
    Yordan