请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 大家好、
我们公司开发了一款使用 AM4376BZDN100处理器和 Altera FPGA 的电路板。
这些模块通过 GPMC 连接。
在硬件方面、这些模块将使用两种配置、一种用于接收 大量数据、另一种用于命令(对寄存器进行读取写入)。
NOR 闪存类型基于芯片选择 Csn0的同步突发读取16x16位。
2. NOR 闪存类型异步读取和写入单个字、基于片选 Csn1来访问内部寄存器。
假设硬件工作正常。
在 Linux 端(在 AM4376上)、我应该从哪里开始?
2.如何配置 GPMC?
时钟?
4.有关 GPMC 功能/API 的手册?
我非常感谢您在这里提供的任何帮助(我发现很多链接都不起作用)。
此致、
Alexey