请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM8148
工具/软件:Linux
您好!
DM8148 SDK 是否包含用于捕获连接到 TVP5147M 的 S 视频和复合视频的驱动程序支持? 有人能否提供有关如何通过这些信息进行采集和存储/显示的指导?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMDXEVM8148
工具/软件:Linux
您好!
DM8148 SDK 是否包含用于捕获连接到 TVP5147M 的 S 视频和复合视频的驱动程序支持? 有人能否提供有关如何通过这些信息进行采集和存储/显示的指导?
您好、Margarita
感谢您的建议。 关于此主题,我找到了下面给出的另一个主题:
https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/p/326172/1170437#1170437
我知道此主题适用于 DM8168 EVM。 在此主题中、我看到 DM8168 EVM 中也需要一些硬件更改。
对驱动程序和硬件的这些更改是否适用于 DM8148 EVM? 您能就此发表评论吗?