This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:TDA3X:DCC 工具相关性

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636704/tda3xevm-tda3x-dcc-tool-dependencies

器件型号:TDA3XEVM

你(们)好

运行 DCC 工具2.1时出现问题。 根据安装指南、将安装以下运行该工具的先决条件。
  • 7.13版的 MATLAB 运行时库(MCRInstaller)
  • Microsoft Visual C++ 2010可再发行软件包(x86)
  • Microsoft .NET Framework 4.
但应用程序无法启动。 已在不同的 Windows 系统上尝试。  
该工具是否存在任何其他缺失的依赖项。  
请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、


    您需要先安装 Vision C++重新分发软件包、然后安装.Net Framework 和 Matlab Runtime。 您是否可以按照此顺序操作并查看其是否正常工作?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    已尝试此序列、但无法使其正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    奇怪的是、如果您的 PC 是64位、您能否检查您是否正在安装 Matlab 64位版本?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    我们可以通过在32位 Windows 7系统和 Matlab 编译器运行时进行设置来运行 DCC 工具。
    64位窗口上的 DCC 工具21似乎不受支持。
    感谢您的支持。
    此致
    Naveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到它开始工作。