This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:建议用于 RMII 模式的 PHY

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637155/am3358-recommended-phy-for-rmii-mode

器件型号:AM3358

是否有适用于 AM3358的推荐 RMII PHY?  我已经阅读了一些有关不兼容问题的主题。  KSZ8081是否工作(将在 RMII1_REFCLK 上提供50MHz 时钟)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有列出 TI 推荐用于 Sitara 器件的 PHY。 正确的是、在 RMII 模式下、AM335x 需要在 RMIIx_REFCLK 引脚上提供外部低抖动50MHz 时钟。 需要注意的另一点是、RMII 需要非常仔细的 PCB 布局。 建议在布局上执行 SI 分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何 RMII PHY 已确认正常工作并在软件/器件树中受支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 没有配备 RMII 接口的 AM335x EVM 板。 您可以在 Linux SDK 的 menuconfig 中看到支持的 PHY 列表。