This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-OMAPL138:Git OE-layerstetup.git 返回错误。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636948/linux-processor-sdk-omapl138-git-oe-layerstetup-git-return-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

工具/软件:Linux

Git OE-layerstetup.git 返回以下错误,Arago-project 服务器是否处于活动状态? 

Tony@Tony:~$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
正在克隆到'tisdk'中...
2017/11/04 02:37:11 SOCAT[4179] E READ():EOF 在读取 SOCKS 回复期间,PEER 可能不是 SOCKS4服务器
致命:无法从远程存储库读取。

请确保您拥有正确的访问权限
并且存在存储库。
Tony@Tony:~$

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    检查网络设置。 这在我的方面工作正常:
    x0155517@~ MMS:μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    正在克隆到'tisdk'中...
    远程:计数对象:999、完成。
    远程:压缩对象:100%(990/990),完成。
    远程:总共999 (Delta 724)、重复使用0 (Delta 0)
    接收对象:100%(999/999)、113.77 KiB | 0字节/秒、完成。
    解析增量:100%(724/724)、完成。
    正在检查连接... 完成
    x0155517@~ MMS:μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04$ cd tisdk/
    x0155517@~ MMS:μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04/tisdk$ ls
    configs oe-layertool-setup.sh 示例文件
    x0155517@~ MMS:μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04/tisdk$

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要先将下面的代理设置为.bashrc。 系统代理设置不能帮助实现这一点、似乎它属于 admin、而不是用户。

    在  n ü~/.bashrc 文件中设置以下环境变量。 此示例对所有三种协议使用相同的代理服务器和端口号。

    导出 http_proxe='http://myproxy.example.com:1080/'
    导出 https_proxe='https://myproxy.example.com:1080/'
    导出 ftp_proxe='http://myproxy.example.com:1080/'
    导出 all_proxe='socks://myproxy.example.com:1080/'
    导出 all_proxe='socks://myproxy.example.com:1080/'
    导出 NO_proxe='example.com