请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 在 BeagleBone Black 上、MMC0引导是否需要 MMC0_CD (焊盘 C15)? 如果没有、MMC0_CD 是否可以移动到任何可用的 GPIO 中、或者它是否必须是 A13或 M17 (SPRS717J 上的第69页)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 BeagleBone Black 上、MMC0引导是否需要 MMC0_CD (焊盘 C15)? 如果没有、MMC0_CD 是否可以移动到任何可用的 GPIO 中、或者它是否必须是 A13或 M17 (SPRS717J 上的第69页)?