This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/C6474SWPKG:支持 C6474的 mcsdk 在哪里?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636576/rtos-c6474swpkg-where-is-the-mcsdk-that-supports-c6474

器件型号:C6474SWPKG
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我有一个定制的 C6474板、它将运行 TCP/IP 堆栈。

  

在此页面中,我得到的 MCSDK v1.0.0将起作用,但我找不到下载此套件的链接。

有人可以帮我解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao Wang、您好!

    以下是 MCSDK v01.01.00.02的下载链接、现已推出:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsvetolin Shulev,
    感谢您的支持。

    MCSDK v01.01.00.02是否支持 C6474?
    该页面说它仅支持 OMAP-L138。

    Hao Wang