This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:使用与 Sitara 处理器配对的 DP83826I PHY

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TMDXICE110, DP83822I, DP83826I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188635/amic110-using-dp83826i-phy-paired-with-sitara-processor

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件: TMDXICE110DP83822IDP83826I

您好!

我们正在使用 Sitara 处理器(AMIC110)开发基于 EtherNet/IP 的远程 IO 单元。
在评估板上:TMDXICE110、DP83822I 用于 PHY。
请告诉我们是否可以将 DP83826I 用于与 AMIC110处理器配对的 PHY。
我们认为我们可以通过 MII 在 AMIC110和 DP83826I 之间进行连接。

谢谢、

Ryusuke Horibe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    我重复了我的询问。

    我想 关闭这个线程。

    Ryusuke Horibe