请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMIC110 主题中讨论的其他器件: TMDXICE110、 DP83822I、 DP83826I
您好!
我们正在使用 Sitara 处理器(AMIC110)开发基于 EtherNet/IP 的远程 IO 单元。
在评估板上:TMDXICE110、DP83822I 用于 PHY。
请告诉我们是否可以将 DP83826I 用于与 AMIC110处理器配对的 PHY。
我们认为我们可以通过 MII 在 AMIC110和 DP83826I 之间进行连接。
谢谢、
Ryusuke Horibe